This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268 EQ 控制

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782019/tlv320aic3268-tlv320aic3268-eq-control

器件型号:TLV320AIC3268

我在下面的过程中工作、但我需要有关控制 EQ 功能的帮助。  我想从微处理器控制编解码器、并且需要知道要写入哪些寄存器来控制均衡器。  我可以在右侧突出显示的位置更改 Pure Path 中的属性、但无法找到通过 micro 写入数据的位置。  

提前感谢您的任何帮助、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    可以使用编解码器的自适应模式动态更改均衡器系数。 在此模式下、用户可以使用新值写入用于均衡器系数的寄存器、然后将命令发送到 miniDSP 引擎。 有关 自适应模式的更多信息、请参阅此应用手册。

    与每个均衡器系数关联的寄存器在 PPS 的属性窗口中指示。 您共享的流程图片似乎已损坏、您能否重新上传该图片?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师