This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:PCM1803A EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1808, PCM1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779942/pcm1803a-pcm1803a-evm

器件型号:PCM1803A
主题中讨论的其他器件: PCM1808PCM1803

团队的成员、 我发现 TI.com 上没有 PCM1803A EVM。 我们是否有任何可用于测试 PCM1803A 的替代 EVM? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    遗憾的是、我们尚未发布/订购适用于某些 PCM180x 系列器件的 EVM。 我们目前正在对同一系列的 EVM 进行更新、不久将推出可订购的 EVM、可能从 PCM1808器件开始。

    我将与您离线联系、详细讨论 PCM1803A 器件带来的机会、并了解如何最好地实现这一成功。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我们能否将 PCM1808焊接到 PCM1803A 等任何 exiting EVM 上?

    此致、
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、
    PCM1808采用14引脚 TSSOP 封装、PCM1803采用20引脚 TSSOP 封装。 它们不是引脚对引脚兼容的。 因此、我们无法交换 PCM1803 EVM 上的器件以进行任何有意义的评估。 抱歉。

    此致、
    Ravi