This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6112A2:TPA6112A2是否将功能噪声静音/取消静音?

Guru**** 2648405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778844/tpa6112a2-tpa6112a2-mute-unmute-function-noise

器件型号:TPA6112A2
主题中讨论的其他器件:TPA6138A2

你(们)好

当静音/取消静音(音乐播放或停止)时、您将听到"DI"

原因是什么?如何消除这种噪声?

e2e.ti.com/.../schematics_5F00_a2_5F00_dvt_5F00_s2_5F00_OPAMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、John

    这让我在设备中思考一个弹出问题。

    我建议尝试在器件的模拟输入中添加隔直电容器。 它们似乎没有按照典型应用原理图(图片中的电容器 C3)中的建议放置。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路中已经添加了 C3、问题仍然存在。

    C3到 TPA6138A2的距离约为20mm。 这有什么影响吗? 还是电容器更接近 TPA6138A2、问题是否可以得到改善?

    最后、我想问一下、当静音切换为取消静音时、内部音频放大器会打开多长时间?

    e2e.ti.com/.../OPAMP_5F00_TPA6138_5F00_sch_5F00_layout-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下一步
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您提供有关直流耦合电容器的详细信息。 您的原理图似乎是正确的。 有关静音开关取消静音后内部音频放大器打开所需时间的问题、通常不会超过1ms。

    我对您的电路有一些疑问:

    -如果您将 TPA6138A2与其他组件隔离(我的意思是、如果您只为 TPA6138A2加电并断开与其他器件的输入)、则在将器件静音或取消静音时是否仍然存在此问题?
    -应用静音/取消静音时,您是否看到电源有任何变化?
    -这是恒定的噪声还是只是一个噼啪噪声? 您是否对其进行了范围捕获?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    请问您能否查看我上一篇帖子的回复? 您对此有什么反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我现在将关闭此 E2E 主题、但如果您对此有任何更新或反馈、请告知我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.