This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557扬声器输出波形

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781674/tas2557-speaker-output-waveforms

主题中讨论的其他器件:TAS2557

尊敬的 TI:

  在本例中使用 TAS2557  、我在 回放时测量了扬声器输出波形、如下所示

虽然差分输出(SPK_P-SPK_N)是一个正弦波、但 SPK_P 和 SPK_N 不是一个完整的正弦波。

您能告诉我 它的工作原理是这样的还是有问题的?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ares、

    这是 TAS2557上的正确调制。 当负载以差分模式连接时、将获得完整的信号、如您的捕获所示。
    D 类放大器有不同的调制方案、如 AD 和 BD 调制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器