This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:1SPW 调制

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781485/tpa3130d2-1spw-modulation

器件型号:TPA3130D2
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

我的客户对1SPW 模式调制感兴趣、但数据表中的解释并不那么具体、您能否分享有关它的详细信息? 感谢您提供任何应用手册或参考链接。

谢谢 、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    当空闲时、1SPW 调制可将占空比固定为~15%。 因此、与 BD 模式相比、它的空闲电流更小。 如您所知、当 输入信号电平上升时、一个引脚增加占空比、而另一个引脚减少占空比。 因此、当输入 信号为高电平时、只有一个引脚进行切换。  

    当 PVDD 较高且需要更好的热性能时、1SPW 模式很有用。 但 THD+N 性能可能不如 BD 调制好。 因此、TI 提供了具有良好 THD+N 性能和良好热性能的混合调制。 如需更多信息、请参阅 TPA3138或 TAS5805/TAS5825。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢!图片有所帮助、但它没有显示方框图、例如 TPA3130数据表中的 BD 模式。

    您能否分享一下、以便我们更好地理解方框图和输入/输出波形?  

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao