This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:公式 TPA3144D2 Bead

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781208/tpa3144d2-a-formula-tpa3144d2-bead

器件型号:TPA3144D2

您好:

TPA3144D2在数据表中提供了一种用于描述输出滤波器电感的设计方法。 如果使用替代的 Bead 电感过程、是否可以使用电感计算?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    请参阅数据表10.2.2.1铁氧体磁珠滤波器注意事项。 我们建议选择至少300 Ω@100MHz、并确保额定电流能够满足输出功率要求。

    此外、音频 THD+N 性能主要与磁芯材料有关。 因此、请选择音频频带的良好线性磁珠。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew
    好的、感谢您的支持。
    此致
    Leon
    文晔集团 μ A
    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A
    手机:(86) 159 8985 2994
    电话:(86) 755-26743880分机:6643
    传真:(86) 755-26743990