This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251 uCDSP 是否可以进行相位开关(0°或180°)并增加/减少20-50Hz 增益?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781433/tas3251-can-tas3251-ucdsp-do-phase-switch-0-or-180-and-increase-decrease-20-50-hz-gain

器件型号:TAS3251

你(们)好  

TAS3251 uCDSP 能做的

1、相位开关(0°或180°)和

2.增加/减少20-50 Hz 增益? -3dB、0dB、+3dB?

谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PYTsai、

    您是否可以在 PPC3平台中访问 TAS3251? 我想您可以在 GUI 中找到相关配置。 此外、请参阅应用手册: www.ti.com/.../slaa799a.pdf。

    在我的侧、相位开关(0°或180°)可通过输入混频器的反向功能实现。 可通过 EQ 实现20Hz-50Hz 范围内的增益增加/减少。

    此外、我的同事迪伦将为您提供支持。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix 和 PY、
    明白了、谢谢。