This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:SE 和 DIF 选项都位于一张卡上

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781418/pcm1862-q1-both-se-and-dif-option-on-one-card

器件型号:PCM1862-Q1

你好!
我正在为两个麦克风创建设计、不确定将使用哪种麦克风、因此我需要该卡以任一方式工作。  
此设计是否适用于单端和差分、只需移除并添加标有* 1或* 2的电阻器即可?

此致、
Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    用于连接 PCM186x 上的 SE 和 DIFF 输入的建议连接如下所示:

    对于 SE 连接-

    对于差分输入:

    此致、
    Ravi