This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101的扬声器放大器用法

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781366/tlv320dac3101-speaker-amp-usage-for-tlv320dac3101

器件型号:TLV320DAC3101

你(们)好

如果我仅将 TLV320DAC3101用于 扬声器放大器而不需要 耳机信号、 AN1/AN2、HPL/HPR、MICBIAS/MICDET 引脚是否可以悬空? 或者我应该上拉还是下拉?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric、

    所有模拟输出在不使用时均可悬空。 因此、您可以将 HPL/HPR 和 MICBIAS 保持断开状态。 对于 AIN1/AIN2,如果不使用它们,我们建议将它们连接到电容值为0.1uF 至0.47uF 的电容器。 该电容器必须连接到模拟 GND。

    也可以将 MICDET 引脚悬空。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.