This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5731M:TAS5731M 可轻松烧坏

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781347/ccs-tas5731m-tas5731m-burn-out-easily

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

工具/软件:Code Composer Studio

设计

  我们使用 TAS5731的 GUI、为 TAS5731M 创建寄存器设置, TAS5731M 将轻松烧坏,是否有任何不同?   非常感谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    "轻松烧坏"的行为是什么? 一个快速评估是将您的寄存器设置下载到 TAS5731 EVM 板、然后检查它是否仍然容易烧坏。

    如果需要进一步的帮助、请将 GDE 文件和寄存器设置发送到 matthew-miao@ti.com。 我们将帮助检查 EVM 板。

    RDGS、
    Matthew