Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 主题中讨论的其他器件: TAS5634
你(们)好
我的客户希望设计功率超过1000W 的高功率扬声器、他们在许多其他项目中使用 TPA3255。 客户想知道 是否 可以并行使用多个 TPA3255来设计更高的功率?
如果可以,您能提供参考设计吗? 谢谢