This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:是否可以并行使用多个 TPA3255?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780849/tpa3255-can-multiple-tpa3255-used-in-parallel

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TAS5634

你(们)好

   我的客户希望设计功率超过1000W 的高功率扬声器、他们在许多其他项目中使用 TPA3255。 客户想知道 是否  可以并行使用多个 TPA3255来设计更高的功率?

  如果可以,您能提供参考设计吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPA3255可以在 PBTL 模式下运行、以驱动600W 的输出功率。 通常、我们不建议客户使用并行驱动来实现1000W 的功率、因为它需要两个器件模拟输入、完全不需要分频漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如何?TAS5634 μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    TAS5634也不支持此模式。 目前、我们没有任何支持并行运行多个的器件。

    此致、
    Robert Clifton