This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:使用 PurePath Console 3,无法更新和下载

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781176/tas5825m-using-purepath-console-3-cannot-update-and-download

器件型号:TAS5825M

您好!

我已安装 PurePath 控制台3。 打开  它时,   在“已安装的 EVM 应用程序”项目中  ,我单击 它,然后显示“不能下载 ”,即使我已经登录。

Meican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将通过电子邮件向您发送指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送电子邮件并向您发送 GUI 启动/下载指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的电子邮件:
    mwu@aerosystem.fr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meican、您好!

    无需点击此下载 botton 即可更新平台。 您需要应用 TAS5825M 应用、然后它将显示在可用的 EVM 应用窗口中。

    您可以通过电子邮件向我们发送业务背景(matthew-miao@ti.com)吗? 然后我们可以为您提供更多的访问权限。

    RDGS、
    Matthew