This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:当 M1=1和 M2=1时、我可以在 BTL 输出电路中使用 TPA3255吗?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781173/tpa3255-when-m1-1-and-m2-1-can-i-use-tpa3255-in-btl-out-circuit

器件型号:TPA3255

你(们)好  

当 M1=1和 M2=1时、我可以在 BTL 输出电路中使用 TPA3255吗?   

BTL 电路中的差分输入和输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPA3255应与差分输入和 BTL 输出配合使用。 我要让迪伦再次确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    如果需要在 BTL 模式下工作、M1和 M0应设置为0、0或1、0。   

    迪伦