This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:它能否在12V 电源供电、THD+N 为1%时为8 Ω 负载提供2×6W/通道功率?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780369/tpa3137d2-can-it-do-2-6-w-ch-into-8--loads-at-1-thd-n-from-a-12-v-supply

器件型号:TPA3137D2

你(们)好  

TPA3137D2能否在12V 电源供电、THD+N 为1%时为8 Ω 负载提供每通道2×5W 的功率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    我的同事 Alix 将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    请参阅数据表的图2。 我认为这符合您的规格。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    数据表第7页(图2)并使用 LC 条件的测试数据。
    您能否使用铁氧体磁珠滤波器提供测试曲线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Oliver:您好、您好、我是

    请申请 TPA3137 EVM 板并选择 FB 进行测试。 如果您发现与数据表不匹配的内容、请访问我们以获取帮助。 我们将为您提供支持。

    Rgds、
    Alix Wan。