This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:最近、一个项目使用 TI 器件 TAS5756M 以及一组 TAS5756MDCAEVM 和控制主板。 测试期间、测试程序 MSP430F2132的固件被意外写入和覆盖。 请提供固件

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, MSP430F2132, TAS5756MDCAEVM, PUREPATH-CMBEVM, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780627/tas5756mdcaevm-recently-a-project-used-ti-device-tas5756m-and-a-set-of-tas5756mdcaevm-and-control-motherboard-during-the-test-the-firmware-of-the-test-program-msp430f2132-was-accidentally-written-and-overwritten-could-you-ple

器件型号:TAS5756MDCAEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5756MMSP430F2132PurePath-CMBEVMPUREPATHCONSOLE

最近、一个项目使用 TI 器件 TAS5756M 以及一组 TAS5756MDCAEVM 和控制主板。 测试期间、测试程序 MSP430F2132的固件被意外写入和覆盖。 您能否提供测试程序 MSP430F2132的固件? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TAS5756与 PurePathTm控制台母板(PurePath-CMBEVM–必须单独订购)和 PurePathTm控制台 GUI (PurePathConsole–必须单独订购)相结合,组成了完整的音频评估系统。 我们不支持 MSP430固件代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、客户:

    请转至 MCU 表单以询问测试程序的固件。 在音频放大器方面、我们可以提供 TAS5756的寄存器配置、它集成在您要进行剖分的程序中。 关于这一点、我认为您可以参考 Linda 的建议、要求提供完整的音频评估系统。
    但是、如果您是固件工程师、请访问 MCU 论坛以询问代码。

    此致、
    Alix Wan。