This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:询问 TAS5825 Tj 参数

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780625/tas5825m-asking-for-the-tas5825-tj-parameter

器件型号:TAS5825M

大家好、
您能不能建议使用 TAS5825 Tj 参数? 150度?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用要求是什么、您可以保留默认 OT 设置。 通常、Junion 温度将低于 OT。 就像 OT 为160C 一样、Tjunction 温度应约为~150C。