This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110具有噪声输出

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780591/tlv320aic3110-tlv320aic3110-has-a-noisy-output

器件型号:TLV320AIC3110

我们正在调试 FPGA 信号发送给 TI 的音频 IC TLV320AIC3110。 如果信号高于大约2.3V、则声音输出将被截断、从而导致声音输出中出现噪声。 如果音量输入较小、则不会出现问题。 如果音量调高、则会被切断。 请参考以下波形:我不知道是寄存器配置问题还是硬件电路问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    SPKVDD 不能保持悬空。 这些引脚应连接至不低于2.7V 的电压。

    即使您没有使用 SPKOUT。

    此致、
    -Steve Wilson