This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:输出电流限制信息

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780217/rc4558-output-current-limit-info

器件型号:RC4558

您好!

您好!

我无法在数据表中查看该器件的输出电流限制。

是否有人可以提供此信息?

谢谢

HHS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HHS、

    也许上一个问题中的这一评论有助于:
    Vom 规格(第4页)可确保+/-10V 输入2k Ω。 即+/-5mA。
    典型的"输出摆幅"图表(第6页)在500欧姆时为12Vpp。 即+/-12mA
    第2页的原理图显示了电流限制由输出电阻器设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器