This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:无 PPC3?的配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780310/tas5825m-configuration-without-ppc3

器件型号:TAS5825M

您好!

 我只想 DIY 一个便携式放大器。 我 的 PPC3请求被拒绝。  

是否可以在没有 PPC3应用的情况下配置 TAS5825M? 如果可能、如何 配置它?

或者、有人可以为我提供 流程8 (内部管理、2.0)配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yonghui:

    您需要遵循 TI 官方的 PPC3申请流程、并且可以配置 TAS5825M、直到授予访问权限。

    RDGS、
    Matthew