This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:使用铁氧体磁珠时的 TAS5825边沿速率控制和功耗

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778984/tas5825m-tas5825-edge-rate-control-and-power-consumption-when-using-ferrite-bead

器件型号:TAS5825M

您好!

我的客户对 TAS5825M 有2个问题。

第一个、上一个线程描述了 TAS5825M 具有边沿速率控制。 但是、数据表中未描述此功能。 您能解释一下吗?

第二、我的客户观察到使用铁氧体磁珠时空闲电流不断增加。 他们想知道在使用铁氧体磁珠时如何最大限度地减小静态电流。 您能告诉我们静态电流的主要参数是什么。 您是否具有建议的滤波器值以最大程度地减小空闲电流?

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuki、

    边沿速率由 OTP 固定、不可用于客户编程。

    空闲电流受到许多参数的影响、例如 PWM 频率、调制模式和 LC /铁氧体磁珠选择。 您的客户应用 PVDD 是什么? 通常、我们建议使用1SPW 模式来降低空闲电流。 通常、我们建议使用384K、混合模式/1SPW 模式、10uH+0.68uF、以实现大约~23mA 的空闲电流。
    请参阅以下有关空闲电流的应用手册: www.ti.com/.../slaa836.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaolin - San

    感谢您的快速回复。

    至于边沿速率控制、TAS5825的边沿速率控制是否会降低边沿速率、而不是不支持无电感器运行的另一个微分器?

    您提供的文档未描述使用铁氧体磁珠的情况。 您能否提供有关使用铁氧体磁珠时降低空闲电流的任何文档或信息?
    我们的客户问题是、他们在比较10uH/0.68uF 输出滤波器和铁氧体磁珠输出滤波器时观察到怠速电流增加的现象。 因此、我想获取有关使用铁氧体磁珠的输出滤波器的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaolin - San、

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuki-San、

    大多数情况下、降低边沿速率可能有助于实现无电感器的 EMC。 但还需要平衡 D 类死区时间以避免器件损坏。 我将通过电子邮件向您发送研究不同 FSW、电感器和调制模式选择之间空闲电流的数据、以供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaolin - San、

    感谢您提供的宝贵信息。
    它清楚地了解铁氧体磁珠情况下每个调制的解速率!

    顺便说一下、SLAA836的应用报告描述了增加线圈的电感对于降低功耗是有效的。 它是否也适用于铁氧体磁珠外壳?
    我们的客户希望了解如何选择铁氧体磁珠输出滤波器的组件以实现低功耗。