This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:DIT4096或 DIX4192是否支持 TDM 输入?

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779736/dit4096-could-dit4096-or-dix4192-support-tdm-input

器件型号:DIT4096
主题中讨论的其他器件:DIX4192

大家好、

DIT4096或 DIX4192是否支持 TDM 输入? 我查看了数据表,它似乎仅支持 I2S?

什么是线性 PCM?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗克森

    否、这些器件不支持 TDM 数据。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    非常感谢您的快速回复。
    那么我们是否有适合 TDM 至 SPDIF 转换器的解决方案?
    如下所示的 TDM 格式要求。
    谢谢。

    TDM 格式
    8插槽(通道?)
    32位/插槽
    48kHz WCLK (或 LRCK)
    12.288MHz BCLK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗克森
    我们没有与 TDM 兼容的 SPDIF 收发器。
    此致、
    -Steve Wilson