This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:查看 XLR 接收器原理图

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779618/ina1650-xlr-receiver-schematics-review

器件型号:INA1650

你(们)好  

您是否能帮助查看下面的 INA1650 XLR 接收器原理图、它看起来是否正常或有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    感谢您发帖。 我已经对此进行了回顾、看起来很好。 我唯一的问题是、VMID (IN)处 C7滤波电容为1µF μ F、这可能会导致0.5秒或更长时间的时间常数。 如果这是不可接受的、请考虑按照 INA1650数据表第8.1.3节的说明添加齐纳二极管、以缩短此启动时间。

    我所指的部分可在数据表的第19和20页找到。

    INA1650数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina1650.pdf