Other Parts Discussed in Thread: INA1650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA1650 你(们)好
您是否能帮助查看下面的 INA1650 XLR 接收器原理图、它看起来是否正常或有任何建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、PYTsai、
感谢您发帖。 我已经对此进行了回顾、看起来很好。 我唯一的问题是、VMID (IN)处 C7滤波电容为1µF μ F、这可能会导致0.5秒或更长时间的时间常数。 如果这是不可接受的、请考虑按照 INA1650数据表第8.1.3节的说明添加齐纳二极管、以缩短此启动时间。
我所指的部分可在数据表的第19和20页找到。
INA1650数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina1650.pdf