This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:OPA2134和 RC4580的 EMIRR 数据

Guru**** 2651855 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580, OPA2134, OPA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779763/opa2134-emirr-data-for-opa2134-and-rc4580

器件型号:OPA2134
主题中讨论的其他器件:RC4580OPA2180

你(们)好

  我们的电流传感器在某些频率点很容易受到 EM 波的影响、其 OPAMP 为 RC4580。 但我测试了它在10MHz-1GHz 频率下的 EMIRR 高于50dB、因此它不应在输出端口中产生几十毫伏的电压。   那么、我想问 TI 是否可以共享 RC4580 和 OPA2134的 EMIRR 测试报告?  为了研究 EMIRR、我还想知道哪个 OPAMP 不是 EMI 稳健性、因为我想知道 由 EM 波引起的偏移漂移的幅度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5239012、

    遗憾的是、TI 将无法对 RC4580或 OPA2134进行特定的 EMIRR 测试。 它们都是传统器件、在运算放大器的 EMIRR 特性表征之前设计。 必须根据业务机会对这类设备进行 EMIRR 测试、因为这需要我们花费金钱、时间和资源来完成工作。

    我建议您考虑一个更现代的精密运算放大器、该放大器的数据表中包含 EMIRR 性能信息。 对于您的电流传感器应用、RC4580或 OPA2134等音频运算放大器似乎不是最佳选择、因为它们的直流规格更差。 一种零漂移运算放大器、例如 OPA2180、它具有已发布的 EMIRR 图(数据表图 24)应在该应用中提供更高的精度。

    您可能需要查看 OPA2180数据表并查看可使用该运算放大器实现的高级直流性能:

    www.ti.com/.../opa2180.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Thomas。 您已经向我发送了足够的信息、我将接受您的建议并考虑 OPA2180。