This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:TAS2555

Guru**** 2383240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778537/tas2555-tas2555

器件型号:TAS2555
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好!

我已经介绍了 TAS2555/TAS2557器件的数据表。 由于它具有内部 DSP 内核以及一些用于保护负载的算法(扬声器)、如果我想加载我自己的 DSP 算法、您可以帮助我们...

我们希望将我们自己的 DSP 算法移植到 TAS2555/TAS2557中、因为它是不同的应用程序。  

如果我们能够成功完成移植、我们可以按批量订购(百万/年)购买芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sreenedhara、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们将与我们的专家团队一起检查这一点。 我将尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sreenedhara、

    您能否提供有关您想要实现的解决方案或算法类型的更多详细信息?

    这只是为了对这种情况采取更好的方法。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    我的项目应用是音频至触觉生成…
    我们正在寻找具有 DSP 内核和电流感应功能(I2S/模拟音频)的智能放大器。
    我们应该能够将我们自己的 DSP 算法移植到智能放大器中的 DSP 内核(无论该项目是如何大规模生产的)。

    您能否查看 TAS2555或 TAS2557器件。
    我们是否会就此项目进行一次小对话?

    谢谢、
    Cree
    +49 152 1909 5577
    Skype:sreedhar.naiduk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sreenedhara、

    感谢您提供有关要求的更多详细信息。

    TAS2555和 TAS2557都支持我们的智能放大器算法。 该算法支持电流感应功能(如您所述的 I2S 和模拟音频)、并可表征和获取扬声器参数以进行保护。 此配置可在我们的 PurePath 控制台软件的帮助下完成、该软件是一个用于全面配置器件的图形界面。

    如果您同意、我们可以在通话中进行更多讨论。 请告诉我您何时可以进行快速呼叫、以便我们的专家可以加入进来并为其在触觉上的使用提供解决方案。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们作为一个团队、随时准备讨论。 您能不能像今天/明天一样安排一个电话...

    谢谢、

    Cree

    +49 152 1909 5577

    Skype:sreedhar.naiduk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sreenedhara、

    我的团队将能够在明天上午(达拉斯时间)进行讨论。

    我将向您发送有关会议详细信息的私人消息。

    感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sreenedhara、

    我将关闭此 E2E 主题、因为这将通过电子邮件处理。

    感谢您抽出宝贵的时间参加本次会议。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请关闭案例...