This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:HDMI 2.1版音频"如何将 EARC 信号与 PCM9211连接"根据您的技术手册 SBAA300A–2018年7月

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779554/pcm9211-audio-from-hdmi-version-2-1-how-to-interface-earc-signals-with-pcm9211-according-to-your-technical-note-sbaa300a-july-2018

器件型号:PCM9211

Ravi、

这是上面的技术说明 sbaa300a 第1页中的引用。

"数字接口接收器(DIR)支持具有集成同轴放大器的两个输入。 这允许直接连接到 HDMI eARC 源或同轴输入 S/PDIF 源、如图2所示。"

这是上述技术说明 sbaa300a 第2页中的引用。

"总结

PCM9211数字接口接收器与处理 eARC 帧完全兼容、使音频器件能够与未来几年发布的新型 HDMI 2.1器件无缝工作"

"要将 PCM9211与 ARC 源(例如:支持 eARC TX 的电视)连接、请参阅以下引脚连接-"

HDMI 引脚分配                                 PCM9211输入
引脚       #说明              引脚#               说明                 引脚#名称说明
引脚14    HEAC+                 引脚37/35                    RXIN0/RXIN1       双相信号、输入0/1、
引脚17 GND (ARC)                引脚38 GNDRX                       Buil T-in 同轴放大器
                                                                  RXIN 接地

您的技术手册中显示的上述引脚连接表示引脚14上的音频信号采用 SPDIF 格式、该引脚可连接到 PCM9211 (不介意 RIXN 输入、我可以将其连接到其他输入)。

这是否意味着 PCM9211可以将来自 HDMI 引脚的 SPDIF 格式的音频信号解码为来自 PCM9211的 I2S 输出? 请您澄清一下吗? HDMI eARC 中的 SPIDF 时钟速度有多高?

此致、

John。

慈恩电子和电气工业。

印度班加罗尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    PCM9211可支持将 HDMI 1.4 ARC 信号转换为 I2S 流、但就 HDMI eARC 的全速而言、它将无法处理全速时钟速率。 此外、由于 DIR 只有 SE 输入、我们将需要在 PCM9211外部进行差动至 SE 转换。


    谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    感谢您的回复。

    这是技术手册 SBAA300A 第2页的引述。

    "总结
    PCM9211数字接口接收器与处理 eARC 帧完全兼容、使音频器件能够与未来几年发布的新型 HDMI 2.1器件无缝工作。"

    您的陈述似乎与技术说明中的上述引述相矛盾。 这是否意味着技术手册 SBAA300A 不正确?

    我认为、在电气方面、PCM9211可以通过差分或单端输入连接到 HDMI 接口上的相关引脚、但 HDMI2.1上的 EARC 帧接收到的音频应低于192KHz。 我是对的吗?

    此致、

    John。