This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:TLV320AIC3021中的电源斜升序列

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779309/tlv320aic3262-power-ramp-up-sequence-in-tlv320aic3021

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3021

有关 TLV320AIC3021的3个问题

  •  如果有、请提供 TLV320AIC3021IYZFR 的上电序列要求?  另请检查是否有任何与 DVDD、IOVDD、HVDD 和 AVDD 使用相同1.8V 的启动序列相关的启动序列
  • 客户扬声器将更改为2个1W/8 Ω 单声道扬声器,他们将使用5V 电源电路(原理图上的 U1122相关电路)为 SPK_V 和 SVDD (TLV320AIC3021IYZFR 上)和 SPK_VDD (TPA2011D1YFFR 上)供电。 那么、在将 SPK_V、SRVDD 和 SLVDD 连接到1.8V 电源域(DVDD、IOVDD、HVDD 和 AVDD)之间是否有任何电源斜升序列要求?  
  •  客户是否可以使用 SW 通过 SPK_SHDN 关闭5V 电源以实现节能、即使1.8V 域仍在 TLV320AIC3021IYZFR 上?  

  (注意:我们将 LOL 和 LOR 与外部放大器 TPA2011D1YFFR 配合使用来驱动扬声器、并且未使用"SPKLP、SPKLM、SPKRP 和 SPKRM")

随附原理图

e2e.ti.com/.../Scallop_5F00_Audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    AIC3262和 AIC3021的加电顺序相同。 您可以在 AIC3262应用参考指南第3.1.2节中找到该内容。 可以同时提供电源。

    这显示在上面提到的图表中。

    3.建议的运行条件状态、可为 SPK_V、SLVDD 和 SRVDD 提供至少2.7V 的电压。 否则可能会导致内部电流泄漏。 扬声器输出断电时的电流消耗非常小。

    此致、
    -Steve Wilson