This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:2个器件控制地址

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101, TLV320AIC3212, TLV320AIC3106, PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779210/tlv320dac3101-2-device-control-address

器件型号:TLV320DAC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3212TLV320AIC3106PCA9543A

大家好、团队、

我的客户希望控制2个 TLV320DAC3101。 请帮助您了解以下描述吗? TLV320DAC3101是否只有1个 I2C 地址、无法控制2个器件?

6.3.13.3.1 I2C 控制模式支持 I2C 控制协议、并响应 I2C 地址0011 000。 I2C 是一种双线开漏接口、支持在单根总线上使用多个器件和主器件。 I2C 总线上的器件只通过将总线接地来将其驱动为低电平;它们永远不会将总线驱动为高电平。 相反、总线导线被上拉电阻器拉高、因此当没有器件将总线导线驱动为低电平时、总线导线为高电平。 这样、两个器件就不会发生冲突;如果两个器件同时驱动总线、则没有驱动器争用。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone - San、

    遗憾的是、TLV320DAC3101仅支持一个 I2C 地址。 因此、使用其中的两个器件可能会导致数据传输中发生冲突。

    因此、我有两个建议:

    1.-客户可以使用支持多个 I2C 地址的替代器件。 我们没有具有更多 I2C 地址的音频 DAC、但我们支持音频编解码器、例如 TLV320AIC3106和 TLV320AIC3212。 但是、由于客户正在寻找音频 DAC、因此它们将是一种过度使用的方法。

    2.-客户的设计中可能包含 I2C 开关、因此他可以毫无问题地使用许多 TLV320DAC3101。 我建议使用 PCA9543A ( www.ti.com/.../pca9543a.pdf )。 它最多允许连接四个具有相同地址的器件。

    我希望这一点是清楚的。 如果您有更多问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.