This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:CPVSS 的典型电压

Guru**** 2786205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778812/tpa6133a2-typical-voltage-of-cpvss

器件型号:TPA6133A2

您好!

CPVSS 的典型电压是否为3.3V?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能是 VDD 的倒数、因为它是生成负电源轨的电荷泵的输出。 因此、当 VDD 为+5V 时、CPVSS 应为-5V。但它仅输出到引脚、因此您可以将电容器悬挂在其上。 不要加载任何其他东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San、

    感谢您的回答。
    如果 VDD 为3.3V、则绝对最大额定值的输入电压是否为-3.5V (CPVSS-0.2V)至3.5V (VDD+0.2V)?

    此致、

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、您好!

    CPVSS 是电荷泵内部生成的负电源轨、但该电压在 VDD 电压范围内是固定的。 因此、当 VDD = 2.5V 以及 VDD = 5V 时、CPVSS 为~-2.5V。
    当 VDD = 3.3V 时、输入电压将为~-2.7V 至3.5V

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    感谢您的回答。

    此致、

    Akio Ito