This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386输出功率-最小值(&L);典型值?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778736/lm386-lm386-output-power---min-typ

器件型号:LM386

在2017年5月修订版 C 中的 LM386数据表中、第4页指出了 LM386N-4:

最小输出功率= 700mW

PoUT 典型值= 100mW

这是数据表中的误差吗? 我有点困惑、为什么 PoUT 最小值小于 PoUT 典型值。 可能 PoUT 典型值实际上是1000mW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    如您所述、PoUT 典型值必须为1000mW。 我们将努力尽快纠正这一问题。

    感谢您的观察。 他们真的很感激。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.