This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320DAC3203:用于 TLV320DAC3203的 Linux 驱动程序代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779007/linux-tlv320dac3203-linux-driver-code-for-tlv320dac3203

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204

工具/软件:Linux

大家好、

    我的一位客户正在评估投影仪项目中的 TLV320DAC3203。  客户要求我们为他们提供用于开发的 Linux 驱动程序。 我在 TI 网站和 E2E 主题中进行了搜索。 但没有找到任何东西。 那么、我们能否为他们提供 Linux 驱动程序? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary!

    请查看此 E2E 主题 :e2e.ti.com/.../623616

    如上所述、客户需要使用 TLV320AIC3204 Linux 驱动程序、因为它与 TLV320DAC3203的所有功能兼容。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    感谢您的快速响应!!! 此链接是否正确? 链接: git.ti.com/.../tlv320aic3x.txt
    请帮助确认。 谢谢,感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您提到的链接适用于其他器件系列。

    我建议查看以下内容: elixir.bootlin.com/.../tlv320aic32x4.c

    这适用于 TLV320AIC32x4、并且与 TLV320DAC3203兼容。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.