This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424 - Vbat 短路-器件行为

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779031/tas6424-q1-tas6424---short-to-vbat---device-behavior

器件型号:TAS6424-Q1

你好

在 chap 9.3.7.1直流负载诊断中、它提到将检测到 S2P。 这是否意味着器件在检测到 S2P 时受到保护并关断?

9.3.7.1直流负载诊断仅提及接地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Analog 先生、

    负载诊断在启用输出级之前测试扬声器负载。  直流负载诊断测试是否存在对地短路、对电源短路、开路负载和短路负载。  启用输出之前的诊断测试和保护功能。  播放模式期间发生电源短路(已启用)、将发生过流故障。  然后谨慎地运行直流负载诊断以确定出现过流故障的原因。