This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778688/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

Shawn 建议客户" 移除 SDZ/FAULTZ 引脚上连接到 GND 的100千欧姆电阻。" 并询问 Mickey:"让我知道它是否起作用。"  然后、该线程被关闭并被称为"已解析"。  但是、我们实际上从未听说过移除该电阻器是否解决了客户的问题。  如果移除电阻确实解决了问题、这是否意味着应该将 SDZ/FAULTZ 直接接地?  还是接地连接也被删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    Shawn 不再为 TI 工作。

    尽管 Shawn 建议"请尝试移除 SDZ/FAULTZ 引脚上连接到 GND 的100千欧姆电阻"->"意思 是删除了接地连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Xiaolin Qina]Mark、您好、

    Shawn 不再为 TI 工作。
    尽管 Shawn 建议"请尝试移除 SDZ/FAULTZ 引脚上连接到 GND 的100千欧姆电阻"->"意思 是删除了接地连接。

    [/报价]
    感谢 Xiaolin 的快速回复。  现在我知道该怎么办。
    标记