This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:SCK 引脚配置、具有时钟受控模式(3线制 PCM)和内部时钟的电阻器设置

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778291/pcm5122-sck-pin-configuration-with-clock-slave-mode-3-wire-pcm-and-resister-setting-of-internal-clk

器件型号:PCM5122

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用3线 PCM 的 PCM5122、并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对用于生成内部时钟(3线 PCM)的数据表 P.47 8.3.6.3时钟受控模式(具有 BCK CLK PLL)有疑问。

在本例中、

(1) SCK 引脚不使用。

您能告诉我在哪里连接、GND、VDD 或其他设备吗?

(2)我认为 PLL 源的内部 bck 用途、  

当我使用 fs=48kHz 和 bck=3.072MHz 时、我能否使用表131中的 FS=48和 SCK=3.072来设置电阻器。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sinichi、

    在这种情况下、为了触发第47页描述的序列、SCK 应该被连接至 GND。 是的,表131的内容应准确无误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一