This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:CAN GPIO3/4/5/6引脚和 SCK 引脚与 GND 相连。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778412/pcm5121-can-gpio3-4-5-6-pins-and-sck-pin-be-connected-with-gnd

器件型号:PCM5121

您好!

PCM5121被设置为 I2C 模式并且没有主时钟输入、如果 GPIO 引脚不被使用、CAN GPIO3/4/5/6引脚和 SCK 引脚直接连接至 GND?e2e.ti.com/.../PCM5121_2D00_GPIO-pins.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    默认情况下、GPIO 上电配置为输入、因此将其接地时不会出现任何问题。