This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:DRV135

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, DRV135, TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795164/pcm1681-drv135

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件: DRV135TPS563209

您好!

我们设计了一款产品、它现已上市、但我们看到 PCM1681损坏的故障场景。

我们在连接到 DRV135的所有 XLR 输出上保留了幻象电源的配置。 请参阅随附的图片以供参考。

因此、我们担心是否需要在 PCM1681的输入(VCC)处提供特殊保护、因为+5VADD 用于为 PCM1681、DRV135和 XLR 输出供电。

请提供建议。  

谢谢你

-Aman Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    通常、对于 PCM1681、我们建议在 VCC 引脚上仅使用0.1uF 旁路电容器。 您能给我们提供有关故障的更多信息吗? 这是在使用过程中随时间推移发生的、还是在生产/测试过程中发生的事情?  

    只要不超过数据表中的绝对最大额定值、PCM1681就应该正常。 您是否在插入和拔下 XLR 时检测到+5AVDD 电源轨上有任何大型瞬变? 如果是这样、对该瞬态的示波器捕获可能有助于建议可能的修复方法。

    此致、

    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    感谢您的回答。

    我们发现它在正常环境中工作正常(在测试和正常使用期间、带/不带幻象电源)。

    但是,我们的客户再次遇到这样一个问题:当他们在幻象电源打开的情况下连接 XLR 连接器时(当设备已经打开时),设备将停止工作。 在进行故障诊断后、我们发现 PCM1681损坏(无法看到任何外部刻录标记或损坏)、更换部件即可解决问题。 我们在每个单元中都没有看到这个问题。 到目前为止、我们已经在500个装置中的5个中看到了这个问题、并且大多数时间装置被连接至高端混音器(例如、DIGICO SD8)。

    我们可以为您提供+5AVDD 上的示波器以及我们拥有的单位。

    请查看并提供您的反馈。

    谢谢你。

    此致、
    -Aman Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    您能否说明为什么将具有幻象电源的 XLR 连接到 DAC 输出 XLR? 我希望这些连接上会出现公/母不匹配的情况。

    通常、幻象电源连接受电流限制。 如果您连接的器件不是这种情况、则+5AVDD 可能会被拉高、这可能会损坏器件。

    如果您可以在连接时获取并上传电源轨的示波器截图、我们将知道是否发生这种情况。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    抱歉、我们无法了解 DAC 输出 XLR 连接。 您是说为什么 PCM1681的 VCC (连接到+5AVDD)连接到 XLR 连接器? 我们作出这种安排是为了保护 DRV135免受幻象供电的影响。

    此外、我们可以上传一个电源轨示波器、当在我们拥有的设备上连接 XLR 时。 但我们没有该特定设备会导致 PCM1681出现故障/损坏。

    谢谢你。

    此致、
    Aman Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿曼

    在打开幻象电源的情况下连接 XLR 连接器时,您是否在工作装置的+5AVDD 电源轨上看到任何异常活动? 如果是、这将很有用。

    即使大多数 PCM1681s 仍然存在、如果+5AVDD 轨尖峰是原因、我也希望所有电路板都会出现一定程度的问题。

    此致、
    Brandon Fisher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    是的、当我们将 XLR 连接器与幻象电源插入时、我们发现出现了几个尖峰。 请参阅随附的在+5VADD 电源轨上获取的示波器结果。 此外、我们发现每次插入 XLR 时都无法看到尖峰。

    请查看并提供建议。

    谢谢你。

    此致、

    Aman Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    感谢您分享图像。 该电源轨上的瞬态看起来远高于我们为 PCM1681推荐的6V 绝对最大值、即使线路上具有额外的电容也是如此。 大多数 PCM1681可能会存活下来、因为内部 ESD 结构能够保护它们、但其中一些组件在该应力级别下始终会失效。

    如果可能、我建议使用 TVS 二极管将+5AVDD 钳制在6V 以下。 这将在瞬态期间消耗额外的电流、但由于这仅发生在带幻象供电的 XLR 连接期间、我不认为它会显著影响您的电流消耗。

    在功率级的其他地方可能会有其他方法来解决此问题、但我认为添加 TVS 二极管是最简单的解决方案。

    此致、
    Brandon Fisher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    感谢您的回答。 我们将尝试您的建议并向您提供反馈。

    此致、
    Aman Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我们采纳了您的建议、在 Vcc 上放置了一个齐纳二极管(器件型号 ZEN056V075A48LS)。

    通过此修复、我们将在 PCM1681 VCC 上获得最大7.8V 的尖峰。 请参阅随附的齐纳二极管的 Vin 示波器图像。

    在输出电压上、我们将获得7.84V 峰值电压、该峰值电压进入 PCM1681 Vcc。

    这是否是保护 PCM1681免受高电压尖峰影响的良好解决方案? 或者、我们是否需要进一步抑制该电压并使其低于6V。

    此外、我们还有 PESD5V0H1BSFYL (5V TVS 二极管)。 那么、使用该二极管是更好的选择吗? 如果是、您建议如何进行连接、因为这是双向的。

    也请就此提供建议。

    谢谢你。

    此致、

    Aman Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我们采纳了您的建议、在 Vcc 上放置了一个齐纳二极管(器件型号 ZEN056V075A48LS)。

    通过此修复、我们将在 PCM1681 VCC 上获得最大7.8V 的尖峰。 请参阅随附的齐纳二极管的 Vin 示波器图像。

    在输出电压上、我们将获得7.84V 峰值电压、该峰值电压进入 PCM1681 Vcc。

    这是否是保护 PCM1681免受高电压尖峰影响的良好解决方案? 或者、我们是否需要进一步抑制该电压并使其低于6V。

    此外、我们还有 PESD5V0H1BSFYL (5V TVS 二极管)。 那么、使用该二极管是更好的选择吗? 如果是、您建议如何进行连接、因为这是双向的。

    也请就此提供建议。

    谢谢你。

    此致、

    Aman Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    尖峰电压降至7.8V 将减少发生故障的器件数量、但我无法保证、如果7.8V 仍高于我们建议的最大值6V、则可以完全消除故障。

    应确保二极管尽可能靠近器件放置。 我建议您尝试使用5V TVS 二极管、如二极管数据表中的下图所示。 在这种情况下、要保护的线路为+5AVDD、尽可能靠近 PCM1681。

    请记住、使用关断电压为5V 的 TVS 二极管将意味着您基本上会始终通过该二极管从+5AVDD 传导至接地的恒定电流。 二极管数据表显示、50nA 是您在这里看到的最大值、但仅当您的电源轨恰好处于关断电压时、情况才是如此。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    我们尝试了上述建议以及其他几种选择。 但我们仍会看到 PCM1681 Vcc 引脚上出现高电压尖峰。
    只有当我们在幻象供电的情况下插入 XLR 电缆并且装置正在 XLR 端口上发送音频信号时、才会发生这种情况。

    请提供解决此问题的任何替代方案。

    谢谢、
    Aman Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    为了澄清这一点、您说这是在插入带幻象电源的 XLR 电缆设备正在发送音频时发生的。 如果设备发送音频、是否仍会发生这种情况?  

    除此之外、您还可以检查其他一些内容。 您是否在+5V 电源轨上(在原理图中 L3的左侧)看到此电压尖峰? 您是如何生成该电源轨的? 它是否以任何方式来自 Phantom Power 连接?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    为了澄清这一点、您说这是在插入带幻象电源的 XLR 电缆且设备正在发送音频时发生的。 如果设备未发送音频、是否仍会发生这种情况?

    -->是的,这两种情况都在发生。

    除此之外、您还可以检查其他一些内容。 您是否在+5V 电源轨上(在原理图中 L3的左侧)看到此电压尖峰? 您是如何生成该电源轨的? 它是否以任何方式来自 Phantom Power 连接?

    -->是的,我们可以看到+5V 电压轨的另一侧出现尖峰。 此外、我们将从电路板的+12V 输入转换+5V。 请参阅下面的原理图。

    谢谢你。

    此致、

    Aman Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    如果您想在+5V 电源轨侧解决此问题、可以尝试使用电阻器限制浪涌电流、或者更好的是使用串联 NTC 导致 PCM1681的电源、它们会使 NTC 专门用于浪涌电流限制。 当然、这里的问题是、稳态时该电阻器上会出现一些压降、以及其电源上的一些热噪声。 如果这样做无助于最大限度地减小瞬态、则可能必须尝试将其与 TVS 二极管解决方案结合使用。

    不过、在执行该操作之前、我将测量+5V 电源轨的总电流消耗、以确定电流的大小。 我怀疑、如果您测量+12V 电源轨、您在插入幻象电源连接器时会看到更大的尖峰。 如果是这样、+5V 电源轨上的尖峰可能与 TPS563209的瞬态响应一致。

    此致、
    Brandon Fisher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    您是否对我们有此主题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    在观察电压时、我们发现我们采用了错误的参考接地。

    我们将实现 TVS 二极管并再次观察电压尖峰。

    我明天将向您介绍有关这方面的最新信息。

    此致、
    Aman Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿曼

    您是否有新设置的结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的时间。

    我们修改了令人振奋的电路板、并将+5VADD 线路与 XLR 输出隔离、同时通过平面将同一二极管(在 DRV135上用于幻象电源保护)和 PCM1681 VCC 连接。

    我们将齐纳二极管(zen056v075a48ls)放置在二极管的+5VADD (在 DRV135上用于幻象电源保护)和 U12输出之间。
    我们在上述变化中观察到、电压尖峰显著降低、现在我们看到最大尖峰为6.2至6.4V。

    此外、我们还将此器件发送给客户进行更详细的测试、因为我们在这里没有电路板在现场发生故障的相同设置。 在我们收到任何相关信息后、我们将向您提供有关关闭本案例或需要更多帮助的最新信息。

    谢谢你。

    此致、
    Aman Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    现在、我将把这个线程标记为关闭。 如果您没有任何后续操作、则在2周内它将自动锁定。 但是、您可以单击"提出相关问题"或创建新主题、我自己或我团队中的某个人将继续跟进您。