This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:关于 TO-220 (NEB)封装

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796198/lm1875-about-to-220-neb-package

器件型号:LM1875

您好!

 

关于 LM1875T 上的封装、我的客户提出了一些问题。

(问题)

1) 1)在数据表中描述了 TO-220 (NEB)封装、但此链接已断开。

您有 T-220 (NEB)的图纸吗?

2) 2)似乎所有 TO-220 (NEB)链路都已断开。 有问题吗?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表末尾列出了所有封装信息。 您正在寻找哪个链接?

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

     

    感谢您的回复。

     

    数据表上的 TO-220 (NEB)封装似乎有两种类型

     

    (NEB0005E/NEB0005B)



     

     

     

    哪种类型适用于器件型号列表?

     

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    NEB05B 和 NEB05E 几乎是相同的封装图信息。 有关更多详细信息、请参阅 TA05B (REVA)。

    如您所述、NDH 的工程图信息是 T05D (REV A)。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我已将您的答案通知给我的客户。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199