This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:关断和 Vcc 超过17V 时出现问题

Guru**** 2391675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794355/tpa3112d1-problem-with-shutdown-and-vcc-over-17v

器件型号:TPA3112D1

我对该 IC 有问题。 我放置了一个开关来手动关断器件、但每次我激活关断开关且电源电压超过17V 时、器件都会发生直流故障。 如果我降低至15V 并循环关闭开关、则误差消失、我可以自由地将 VCC 增加到24V、一切正常、但在这种情况下、如果我再次使用关断、则 IC GoS 转直流故障。 我无法想象发生了什么。

我们将感谢您的任何帮助。

Julio Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    以下是建议的调试步骤:

    1. 捕获波形:SD、故障、PWM。 确定发生故障的阶段以及它是否是真正的直流故障。
    2. 使用直流去耦电容将两个输入短接至 GND、然后在高电压下重复切换 SD。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew

    我按照您的建议进行了操作、我捕获了相关波形、我在这条消息中包含了这些波形。 通道分布如下

    黄色->关断开关

    蓝->故障

    洋红色和绿色->输出和输出

    PVcc 在17V 或更低的电压下、故障永远不会发生、但如果我将其增加到18或更多、无论输入是否短路、IC 都会打开故障、顺便说一下、每当 SD 循环时、故障都会关闭。 我能够注意到的唯一区别是、关断释放15ms 后、18V 时的输出峰值高于17V 时的输出峰值。

    有什么建议...?

    此致

    Julio

     17V SD 接合

     17V SD 版本

     18V SD 接合

     18V SD 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julio、

    INP 和 INN 对地短路时、PVDD 大于17V 时、您还会监测直流故障触发器? 您如何判断它是直流故障?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda。

    我假设这是一个直流故障、因为在 IC 数据表中、只有在关断操作时才会清除该故障、并且需要清除电源回收

    由于所有故障都进行了"或"运算、因此我无法以任何其他方式将其分离...

    此致

    Julio Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julio、

    它看起来不像直流故障触发器。 请您与我们的团队成员分享您的整个原理图吗? 您是否使用过我们的 EVM 或您设计的电路板? 您可以通过电子邮件将您的内容发送至 derek-gong@ti.com。他将跟进您的分析。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Linda

    原理图如下、我没有 EVM ... 这对我来说很贵。 我还会将此消息发送给龚德里克。

    非常感谢您的帮助

    此致

    Julio Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    请按照 EVM 用户指南 www.ti.com/.../slou272a.pdf 第5页添加开关。
    您的设置可能会使 GND 产生噪声并影响单端输入。

    此致
    Linda