This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254的失真问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793448/tlv320aic3254-the-distortion-of-tlv320aic3254-question

器件型号:TLV320AIC3254

尊敬的 TI 团队:

   我们发现 TLV320AIC3254的失真太大、高达2%。 播放了1KHz 信号、测量的波形如下图所示。 我们打破了模拟输出的所有外围、并尽可能消除 PCB 干扰。 作为附件

您能给我们一些建议吗?谢谢!

e2e.ti.com/.../TI3254.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    您可以共享器件的寄存器配置吗? 此外、您能否共享提供给器件的时钟频率以及采样率?

    线路 或耳机输出上是否显示问题?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请按如下所示进行注册、频率为48kHz、此问题显示在引脚22/23、引脚25/27上、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    您能帮我们提供一些建议吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    您能否将编解码器设置为 I2S 主设备? 在从机模式下不支持使用非同步 MCLK。

    此致、
    -Steve Wilson