请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3100 工具/软件:Linux
尊敬的 Sirs:
我们将此器件用于 UI 中的新三个系列项目:烤箱、爆破冷却器和洗衣机。
我们开发了使用来自 NXP 的 iMX6 UL 并使用 TI TLV320AIC3100实现音频功能的 UI、我们使用的是内核 Linux 3.14.52和用于 TLV 的 TI 驱动程序的最新版本。
当我们在暂停后播放声音时、声音本身之前会有一个"Bump"。
我们认为、我们通过更改某些寄存器的值找到了解决方案。
问题是、即使我们可以更改寄存器的值、当我们播放声音时、系统也会将它们重置为默认值。
我们如何修改寄存器值?
非常感谢