主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104EVM-K
您好!
我正在使用 TLV320AIC3106EVM 并尝试从 Window10-64位主机连接它。 通过 USB 将 EVM 连接到 TI 软件时遇到问题。 它显示未找到 USB。 您能否共享与 Win-10 64位和 TI EVM 兼容的 NI 驱动程序包的确切链接或版本? 我尝试过最新版本、但它们与 Windows 版本不兼容。
谢谢、
Rahul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TLV320AIC3106EVM 并尝试从 Window10-64位主机连接它。 通过 USB 将 EVM 连接到 TI 软件时遇到问题。 它显示未找到 USB。 您能否共享与 Win-10 64位和 TI EVM 兼容的 NI 驱动程序包的确切链接或版本? 我尝试过最新版本、但它们与 Windows 版本不兼容。
谢谢、
Rahul
Steve、
SW2位置存在问题。 我之前曾检查过位置、但基于这样的理解:将 EVM 与 USBMOD 板配合使用时、出厂设置是默认设置。 将 A1更改为 LO (即 HI)后、D2 (看起来呈琥珀色或低强度)和 D8将亮起。 车窗现在将 EVK 识别为声卡。
但是、GUI 应用程序(评估工具)仍然无法检测硬件并显示相同的问题-"Connect USB"。 指针如何解决此问题?
关于编解码器 EVM 与 USB 板的连接,我在 EVM<->USB 基板之间连接了以下连接器:
J15B<->J18A、
J17B<->J17A、
J16B<->J12A、
J13B<->J11A、
J14B<->J16A、希望这是正确的。
谢谢、
Rahul K
Rahul、
SW2位置问题令 人沮丧、我们遇到了问题、因为 USBMOD-EVM 与多个 EVM/GUI 配合使用 、有些要求 A1为 HI、有些要求 A1为 LO。 当我们的 PCB 制造商为多个项目构建/测试一组 USBMODEVM 时、这会产生一些问题。 这些电路板应使用随附的 USBMOD 进行测试、 但我们在过去发现 、情况并非总是如此。
关于 EVM 与 MB 的连接:只要引脚对齐、这一点就很重要。 有时连接器可能未对齐、 如果有必要、会被一行或一列偏移。 您将能够看到这一点。 当我们断开 EVM 和 USBMOD-EVM 的发货时、这更是一个问题、 但当您打开包装盒时、最近的构建应使 EVM 和主板匹配。 不确定最近的 AIC3106 EVM 是什么时候构建的... 因此、很难说您是否有这种情况。 现在、您的 D2亮起的可能性似乎降低了这种理论。 我这样说是因为即使主板上没有安装 EVM 并且连接到 PC、D2也应该亮起。
好的、 现在您能告诉我 USB-Mod 如何显示在您的设备管理器中吗?
如果安装了驱动程序, 则应如下所示:
您看到的是这样吗?
此致、
-Steve Wilson
Steve、
感谢对 SW2设置的澄清。
关于 EVM 与 MB 的连接:
我正在连接与上一封邮件中所述的连接器匹配的电路板、并已确保所有引脚正确对齐和连接。 关于 OOB、AFA I recollect 板是单独发货的、对我来说是新电路板、如果在发货时进行配接、我肯定不会拆装电路板。 另一个观察结果是 D2颜色为琥珀色、即使 EVM 未连接到您提到的主板、并且在 Windows 上检测到它、它也会亮起。
关于器件管理器、我看到 USB-MODEEVM 条目2的位置如下所示:(EVM 连接到 MB 或未连接到 MB)
谢谢、
Rahul K
Steve、
我已尝试重新安装所有组件。 问题仍然存在、GUI 应用程序显示 EVM 的 USB 检测问题。
我已删除 GUI 软件、删除 USB-MODEEVM 驱动程序并重新安装。 我希望您注意的是、我没有从 NI 网站下载任何驱动程序。 我使用了从可用设备的窗口列表中选择的设备制造商、这些设备具有 NI-VISA 驱动程序、并且我的硬件被检测为 PC 上的声卡。 后来安装了*。inf 文件。
不确定这是相同的驱动程序 GUI 工具也会使用、或者需要安装任何额外的驱动程序。 如果无法 通过 USB 查看电路板、主机或 GUI 工具上是否有可检查的任何内容、以及在任何位置生成的任何调试日志?
谢谢、
Rahul K
Rahul、
我们可以考虑的一个选项是使用备用固件。 例如、AIC3254EVM 使用的固件不是基于 NI-VISA 的、我从未见过该 EVM 的这个问题。
这种方法的好处是可以对 EVM 进行编程并评估器件。 缺点是它不适用于 GUI、 因此所有寄存器写入都需要手动/通过脚本完成。 当然、我很乐意为您提供帮助。
如果您对此感兴趣、请转至 TLV320AIC3254EVM-K 产品文件夹并下载两个软件文件夹。 GUI 和音频转换器固件。
要安装固件、请按照随附的 USBEVM_REVREV 文档中的说明进行操作。 安装此固件后、您可以打开 AIC3254GUI 并使用命令提示符直接写入 AIC3106EVM。 我还附加了一个包含一些示例配置的文件、您可以将其复制并粘贴到 AIC3254 GUI 的命令提示符中。 它们是一个很好的起点、但 我也可以帮助进行器件配置。 让我知道您想要做什么。
这不是最理想的解决 方案、但如果它能让您启动并运行、它可能是我们的最佳选择。
此致、