This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211软件

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795497/pcm9211-pcm9211-software

器件型号:PCM9211

团队、

您可以让我在哪里下载 GUI 以配置 PCM9211吗? 我在 TI.com 上的 PCM9211主页中找不到它。  

此外、我们是否有 I2C 初始化脚本指南? 客户需要在同轴/辅助/光学和输出 MPO0 (SPDIF)之间切换输入。

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    www.ti.com/.../pcm9211evm-u

    向下滚动到"软件"、然后单击名为"PCM9211EVM 软件"的软件

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    下面是客户系统中的输入和输出映射。 所有4种输入都将在 MPO0上输出。

    RXIN0:同轴

    RXIN1:HDMI (SPDIF)

    RXIN2:光学

    VINR/L:辅助

    输出:MPO0 (SPDIF)

    XTI:24.576MHz 输入

    您能否告诉我如何正确设置 GUI 以获得上述设置? 我尝试了严重性设置、但仍然无法使其正常工作。 如果您能与我分享该脚本、那就更好了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    我在 Ravi Patil 中遇到过这个问题、他对这个器件非常熟悉。 请问您是否正在尝试在 EVM 上运行这些配置? 或者、您是否正在尝试使用 GUI 生成客户电路板的代码?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve! 我正在尝试为客户电路板生成代码。

    我 使用下面的脚本成功地在 MPO0上获得 RXIN0/1/2输出。  

    置位 RXIN0
    宽80 34 10
    w 80 35 c0
    宽80 36 50
    宽80 78 ee

    设置 RXIN1
    宽80 34 93
    宽80 35 C1
    宽80 36 50
    宽80 78 ee

    置位 RXIN2
    宽80 34 D3
    宽80 35 C2
    宽80 36 52
    宽80 78 ee

    然而、我仍然无法在 MPO0上获得 VINL/R 输出。 下面是我的设置。 上电时、ADC 设置为 defaul。 我是否错过了任何内容? 时钟输入为 XTI、24.567MHz。

    设置 VINL/R

    W 80 60 A2

    宽80 34 50

    宽80 35 5c

    宽80 36 15

    宽80 78 ee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    请看一下这个吗?谢谢。

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    我一直到周二、将尽快查看并返回给您。 谢谢。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ravi!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您是否有机会了解这一点? 谢谢。

    此致、

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    我们的人手有点少、很抱歉耽误了我们的回应。

    尝试:
    宽80 49 1a
    宽80 49 18
    W 80 60 B2
    宽80 34 40 1c d0
    宽80 78 1e

    电压。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。 我们测试了您的脚本、但是我们仍然无法获取输出。  

    您是否能够使用上述脚本在 EVM 上获取输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    根据我们的电子邮件交换、我上面发送的脚本是使用 GUI 生成的、我没有手头上的 EVM 来测试它。

    GUI 在此处未分配正确的值。 这是一个错误。

    正确的顺序是

    W 80 60 22 # GUI 将此设置为42
    W 80 34 00 0f # GUI 将此设置为00 0c、这是不正确的
    宽80 78 3e

    我已经在 EVM 上对此进行了测试、它正常工作。

    此致、
    -Steve Wilson