This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:立体声应用中 TAS2557的工厂测试和校准工具

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797047/tas2557-factory-test-and-calibration-tool-in-tas2557-in-stereo-application

器件型号:TAS2557

客户询问 立体声 应用中 TAS2557的出厂测试和校准工具。

我发现应用手册中提到了它、但它用于单声道应用。 我们是否有支持立体声 TAS2557的工具?

TI 支持的先前工具为"ti_audio"和"ti_facorytest"(用于 ping 和校准测试)

http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa779/slaa779.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们将查看您的问题、并在短期内提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    GIT 资源库 中有一个适用于双声道(立体声)的驱动程序:git.ti.com/.../master
    您可以查找 tas2557dm_fc.c

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    以下是基于该工具的工厂测试结果。

    您有一些问题:

    1) 1)我发现"DEVB RE = 0.00欧姆"和" DEVA RE = 5.89欧姆"。 在立体声模式下的双 TAS2557中、执行一次工厂测试、看起来它无法获得两个 RE 值(Deva 和 DEVB)。 您能检查一下吗?
    2) 2)校准结果、结果全部为"0"、我们能否再次检查出厂测试结果?

    =================================== 出厂测试工具使立体声应用中的 TAS2557增加了2倍

    **测试结果(EP2DUALMONO0430_TAS2557.ftcfg 和 EP2DUALMONO0430_TAS2557-B.ftcfg 由 Daniel Chung 提供)**
    使用 EP2DUALMONO0430_TAS2557.ftcfg 进行校准(只有 Deva 获得 RE 值)
    PGID=0xa0
    TAS2557混频器命令 t_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1 = 1。
    播放示例:1通道、48000Hz、16位
    出厂测试:已开始回放/vendor/etc/silence_48k-samplerate.wav
    DEV_A RE=5.886873、DEV_b RE=0.000000
    出厂测试:停止回放。
    TAS2557校准值:
    Deva re = 5.89 Ω
    Deva rms_pow = 0x00000000
    Deva t_limit = 0x00000000
    DEVB RE = 0.00欧姆
    DEVB rms_pow = 0x00000000
    DEVB t_limit = 0x00000000
    SPK A 校准失败:RE 过低(限制:6.50)。
    SPK B 校准失败:RE 过低(限制:6.30)。
    TAS2557混频器命令 t_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1 = 0。

    使用 EP2DUALMONO0430_TAS2557-B.ftcfg 进行校准(Deva 和 DEVB 均为0)
    PGID=0xa0
    TAS2557混频器命令 t_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1 = 1。
    播放示例:1通道、48000Hz、16位
    出厂测试:已开始回放/vendor/etc/silence_48k-samplerate.wav
    DEV_A RE=0.000000、DEV_b RE=0.000000
    出厂测试:停止回放。
    TAS2557校准值:
    Deva re = 0.00欧姆
    Deva rms_pow = 0x00000000
    Deva t_limit = 0x00000000
    DEVB RE = 0.00欧姆
    DEVB rms_pow = 0x00000000
    DEVB t_limit = 0x00000000
    SPK A 校准失败:RE 过低(限制:6.50)。
    SPK B 校准失败:RE 过低(限制:6.30)。
    TAS2557混频器命令 t_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1 = 0。
    **
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    该工具应该可以正常工作、因为其他客户以前使用过该工具、没有任何问题。 让我检查什么可能导致零值。
    您能否提供用于运行该工具的 ftcfg?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户报告说、只有左声道(0x98)有声音、右声道(0x9a)无声音、校准值为"0"

    我将使用 的 ftcfg 客户和使用的最新立体工厂测试工具客户连接到您、供您查看。  

    e2e.ti.com/.../EP2DUALMONO0430.zipe2e.ti.com/.../TAS2557-factory-test_5F00_stereo.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我将在您发送的电子邮件中对此进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器