This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:在 Windows 上静音时扬声器中发出噪音

Guru**** 2471420 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793942/pcm2900c-noise-in-the-speaker-when-muted-on-windows

器件型号:PCM2900C

大家好、

我使用的是 PCM2900C、每当我在 Windows 上播放扬声器静音的音频时、 我都会听到扬声器上的小噪音信号。 它仅在计算机上播放音频时发生、因此我不认为音频放大器存在问题。  

是否有任何关于如何将此噪声降至最低的想法?

我们非常感谢您的任何帮助。

此致、

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    很遗憾听到系统出现噪音问题。 我没有遇到过这样的问题、但我同意您对音频放大器的分析也是如此。

    让我再仔细研究一下这一点、并尝试向您反馈可能的想法、以尽量减少噪音。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ravi 的帮助、

    如果您碰巧在使用 PCM2900C 时了解有关电路板布局的一些建议、也会有所帮助。

    在我看来、这个噪声可能是由电路的数字部分干扰模拟部分所引起的。 这有道理吗?

    谢谢、
    Eduardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过长时间尝试不同的解决方案后、我终于发现了这个问题、这是一个布局问题。

    D+和 D-线路低于前置放大器滤波器中使用的电容器。 这导致了整个噪声问题。 进行了新的布局、但未显示之前出现的1kHz 音调。