This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782M#39;s 最小建议 Lout

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792036/tas5782m-tas5782m-s-minimum-recommended-lout

器件型号:TAS5782M

专业人士、您好!

我的客户对 TAS5782M 的最低推荐 Lout 有疑问

1。

如果我们使用的线圈值低于数据表建议值、短路情况会发生什么。

2.

BTL 模式和 PBTL 模式之间的最小电感值是否存在差异?

3.

正如此 E2E 主题 提到的、我们的 D 类放大器假设最小输出负载的容差为20%。  这种思维方式是否适用于最小输出电感器?

例如、最小值为1uH、但可接受0.8uH。

我在等你的回答。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电感器选择由开关频率决定。 请通读以下文档以了解 L、C 选择指南。

    www.ti.com/.../slaa701a.pdf

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    我想知道最小电感器值为何受到限制、该最小值是否考虑了电感器的容差。
    而不是如何选择输出电感器。

    您能回答我的问题吗?

    此致。
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    你会回答我的问题吗?
    我很期待收到您的回复。

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一方面、PWM 开关频率 FSW=384KHz、LC 滤波器需要为 FSW 提供足够的衰减。 因此、L 不能太小。
    另一方面、TAS5782是一款闭环放大器、表示它有自己的环路带宽。 根据我们的评估、建议使用带宽<~100KHz。

    因此、通常情况下、我建议使用数据表和 EVM 板中建议的电感器。 在我看来、建议大于4.7 μ H。

    此致、
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alix,

    感谢您的回答。
    我还有其他问题要你回答。

    如果我们只是考虑截止频率、那么选择过小的电感器就没有问题。 这是因为、LC 滤波器的截止频率由电感器和电容器决定。 因此、如果我们选择大电容器、则截止频率没有问题。
    但是、如果我们选择过小的电感器、则会产生较大的开关电流纹波。 我想该纹波会出现 OCP、因此您在数据表中定义了建议的最小电感器值。 是这样吗? 此外、如果您担心输出电流纹波、建议值是 BTL 和 PBTL 之间没有差异、对吧?

    顺便说一下、该建议值的剂量具有线圈电感容差的裕度? 例如、建议值为1uF、但我们有20%的裕度。

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix、

    您是否会就此提供您的意见?

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否会为我的意见提供任何反馈?

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择低通滤波器组件时的两个注意事项:1. 它是截止频率2。 Q 因子或阻尼比。 上一个链接中有相应的计算器参数:www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    除了这两个因素、我们还需要考虑电感器 Isat (与温度、功率间的关系)、并且 LC 选择也会影响电感器上的纹波电流(更多电流消耗)。
    对于电感器选择,大多数情况下请确保驱动最大功率时,电感器值下降仍然可以承受 I PEAK。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解了在设计输出 LC 滤波器时需要考虑的要点。

    我想确认以下事项。
    为什么列出建议的最小电感器以及如何计算该值? 此外、您为什么仅将其描述为短路条件?

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常要求峰值电流小于 OCP (过流保护)值。

    峰值电流将由电感器选择决定:进行短路测试时、当 L 值下降到 Isat 电流时、纹波电流将增加、这可能会触发 OC 阈值。 更容易触发 OC。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    建议的最小电感器值是否能够同时应用 BTL 和 PBTL? 还是每个操作都有不同的建议?

    此致、
    Kazuki Kuramochi