This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:DSBGA 封装焊盘图案图

Guru**** 2472040 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795966/tlv320aic3256-dsbga-package-land-pattern-drawing

器件型号:TLV320AIC3256

大家好、

 TLV320AIC3256数据表中似乎缺少 DSBGA 封装的焊盘图案图。 请向我提供此文档吗?  

我在网上四处查看过它、但无法找到具有精确尺寸的正确器件。 我发现其他 TI 器件采用42引脚 BGA 封装、但长度 x 宽度和间距不同。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell、

    感谢您将此事提请我们注意 Mitchell。

    以下是封装图的链接:
    www.ti.com/.../mxbg086f.pdf

    此外、FYI TI 还有一个页面、可让您快速查找任何器件的此信息。
    www.ti.com/.../find-packages.html

    您可以查找可订购器件型号、它将为您提供封装名称。 然后您可以查找软件包名称。 这就是我为您找到图的方式!

    此致、
    Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Steve!

    实际上、我们正在寻找一些不同的东西、但可能不存在。 看起来 TLV320AIC3256数据表包含上一页内容、但它不包含 DSBGA 封装的模板尺寸、焊盘图案和阻焊层尺寸。 我要查找的内容与 TLV320AIC3256数据表第50和51页上的内容类似、但对于 BGA 封装而不是 QFN 封装、

    我注意到、DSBGA 封装中提供的其他器件附带了这些图。 下面是一个示例链接、但这个示例的封装尺寸略有不同: www.ti.com/.../mxbg341.pdf

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell、

    我提出了一个包装申请。 我假设文档存在、但我似乎无法在任何地方找到它。 我会在听到什么时通知您。
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您是否从包装团队那里听到过任何反馈?

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell、

    因此、该封装目前没有焊盘图案。 我正在努力创建一个、但很难知道他们何时完成。

    平均时间... 它们可以查看具有不同引脚数的相同封装类型

    25引脚:
    www.ti.com/.../mxbg389.pdf

    71引脚:
    www.ti.com/.../mxbg387.pdf

    焊盘图案非常一致。

    -Steve Wilson