This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:高噪声数字化音频

Guru**** 2473240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796747/tlv320aic3204-noisy-digitized-audio

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

现在我将尝试限制详细信息量、以使其保持简单。

我有一个麦克风连接到 IN1L 上的上述编解码器。

我有一个 MCU 为主端口(引脚1、3、2和5)生成 PCM 时钟。 然后、MCU 对该数字化音频进行采样并将其发送到 IP 网络。  在我的 PC 上使用应用程序时会听到这个声音。

在同一电路上、我还有一个调制解调器、它能够在次级端口(引脚1、8、11和32)上生成编解码器的 PCM 时钟。

在这种情况下、音频会发送到调制解调器的语音网络。 我呼叫调制解调器并听到音频。

在这两种情况下、来自麦克风的音频都很好、很干净、但某些东西会在某个地方产生一些疯狂的噪音、我可以在数字化端(用于呼叫调制解调器或 PC 应用的电话)听到它。

我一开始以为是 PCB 上的开关电源、因此我移除了一个元件来完全隔离它、然后使用另外两个不同的外部电源进行了测试、结果相同。

我在这里感到很损失、不确定如何解决这个问题? 我看不到向此消息添加附件的方法、但我可以发送一段原理图、还可以附加音频文件(如果大家告诉我如何附加文档)。

谢谢!

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benoit、

    您能稍微澄清一下吗? 您提到麦克风很好很干净、但也很吵。 您能解释一下如果噪声也很大、那么美观和干净意味着什么

    您可以通过单击蓝色的"插入代码、附加文件等..."来附加图片和其他附件 回复文本框下方的链接。
    或者、如果您希望公众不会看到原理图、请随时向我发送一条私人消息。

    我相信、查看原理图将帮助我更好地了解您的问题陈述。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    感谢您的回复。 我明天开始工作时会向您发送一份原理图。 我现在看到了附加文件的链接、但由于某种原因、我的初始帖子中未显示该链接(可能这就是它与初始帖子的工作方式?)。

    对于麦克风发出的纯净音频、是的、解释起来有点困难。 我还将捕获一个录音,并将其作为附件放入明天的录音中供您收听。

    我将尝试重新解释。 我的意思是噪声叠加在麦克风捕获的音频上。 麦克风的音频本身听起来不错且干净、但在某种情况下、会引入垃圾噪音。 换句话说、 听起来不像是麦克风的音频饱和到了由于输入增益太高和削波而产生噪声的程度-我可以清晰地听到我的声音、我知道输入增益和寄存器是正确的、因为您可以听到 它是干净的(EVB 上的相同寄存器设置是良好的和干净的)。 但是、在编解码器输入和数字化输出之间的路径上的某个位置、某种情况会引入在"纯净音频"上重叠的噪声。

    一个很好的比喻是有人在电话上与您进行正常水平的交谈、但您旁边有一个收音机播放一些音乐。 人们所说的是漂亮和干净的,但音乐导致您无法正确听到对方的声音。 因此、在我的示例中、麦克风捕获的音频部分很好、很干净、但在编解码器输入和输出之间、正在引入噪声。 很难解释、但我不能用其他方法来形容。

    我使用输入2 (麦克风2)进行了测试、如果我没有将麦克风连接到它并使其保持悬空、我将听不到任何声音。 这是意料之中的、因为没有麦克风、但我也听不到任何噪音。 我明天要做的一件事是测试另一个麦克风以排除麦克风。

    我还认为电源问题出在电源(Linear Tech 公司的 LT8610)、但我通过将电源与电路的其余部分进行物理隔离(移除了一些器件)来排除电源问题。 然后、我使用3个完全不同的电源馈入整个电路的3.5V 电源轨、结果是相同的。

    我还没有做一件事、我将解释原因、就是编解码器下方的底部焊盘未焊接到接地端。 这是我对该 PCB 的第二次修订、因为第一次修订也很嘈杂、但有一些错误。 因此、我修复了所有错误并完成了新的 PCB 旋转。 我以为噪音是因为我犯了一些错误、但我猜不是。 由于这只是一个测试板、因此它已经手动组装、因为我实际上只需要一个板进行测试... 因此、我没有焊接底部焊盘、以防我不得不去除水编解码器来更改它或其他内容。 所有这些话都是说、我不知道底部焊盘是_那_关键型、还是仅用于散热。 如果只是为了散热、那么编解码器不会也不会像我使用它的方式那样加热。 如果这很关键、那么我将了解是否有办法焊接它(编解码器封装 PCB 部分的另一侧有一个很大的导孔、因此也许我可以在那里馈入一点焊料)。

    该电源使用几个铁氧体磁珠将 GND 与编解码器的 AGND 隔离、1.8V 和编解码器1.8V 的情况也是如此。

    如果你想你想让我同时尝试一下、请告诉我、明天我会尝试(我在加拿大东部) 当我开始工作时、我将为您提供带电源的部分原理图以及记录、并将其发送给您。

    非常感谢!

    Benoit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve、

    附件是一个包含4个文件的 ZIP 文件:

    -一个采样8位8kHz PCM 波形文件、其中我在计数、然后几秒钟就坐在那里、什么也不做。 请注意、此录制是在输入2上使用与上周不同的麦克风进行的、因此问题不在于麦克风或输入1。 此外、如果在输入1上没有麦克风、如果我从有噪声的麦克风2切换到输入1 (未连接麦克风)、它只是一条没有麦克风的扁平线。 因此、当信号进入时、噪声会以某种方式引入。

    -我的原理图的3个部分:

    3.1)电源:这是馈送 MCU、调制解调器和所有其他组件的主电路电源、以及中的模拟隔离电路3.5V (在原理图的左侧)。 LT8610的开关频率约为700kHz。

    3.2)模拟隔离电路:这是一个模拟隔离电路、通过 U120和 U121 (在原理图右侧)为编解码器提供 AGND 和模拟侧1.8V 电压、同时为编解码器提供数字侧1.8V 电压。

    3.3)编解码器:这是使用上述两个电路的编解码器电路。 右侧的时钟信号来自 PIC24EP512GP806微控制器。 这些都很好、我在示波器上检查了它们。

    您也可以理解、这些漫画是 Knowles EK-23024。 目前、麦克风电源来自3.5V 主电源轨和 AGND 电源轨。 我将尝试使用 MICBIAS 引脚查看该引脚是否有任何变化。

    再次感谢!

    Benoit

    e2e.ti.com/.../B_5F00_STJEAN_5F00_AIC3204_5F00_NOISY_5F00_AUDIO.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得我发现了问题! MIC 通过标准3.5V 供电、但以 AGND 为基准、因此我移动了两个电阻器、并通过 MICBIAS 引脚和 voilà Ω 为麦克风供电! 噪音消失了、音频也很干净! 仍然需要做更多的测试、但到目前为止、这是日夜两种。

    感谢您的观看!

    Benoit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benoit、

    我很高兴您能找到噪音来源! 如有任何疑问、请告知我们!
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    实际上、今天早上做了更多的测试、我似乎仍然在后台有一些我无法消除的噪声、我还可以通过从电源(P1_R51_0x78)馈给 MICBIAS 3.5V 而不是2.5V 或更低的电压来重现大噪声问题 (通过 P1_R51)。

    随附4个录音。 所有这些都是在输入2上进行的、没有启用 AGC 并且没有连接麦克风、输入只有0.1uF 的零直流失调电压。 如果我将直流偏移电容器的麦克风侧短接至 GND 或使其保持悬空、则声音没有差别。

    1)文件1 -> ADC@+20.0_MICGAIN@0.0:ADC 增益最大值为20.0dB、MIC 增益最大值为0.0dB。

    2)文件2 -> ADC@-12.0__MICGAIN@0.0:ADC 的最小电平为-12.0dB、MIC 增益的最小电平也为0.0dB。

    3)文件3 -> ADC@-12.0__MICGAIN@47.0:ADC 最低水平为-12.0dB、MIC 增益最高水平为47.0dB。

    4)文件4 -> ADC@-12.0__MICGAIN@47.0:ADC 的最大电平为20.0dB、MIC 增益的最大电平也为47.0dB。

    根据原理图摘录和这些现有的音频记录、您在其中看到了什么可能是噪声源吗?

    我将继续调查我的最终结果

    再次感谢!

    Benoit

    e2e.ti.com/.../B_5F00_STJEAN_5F00_01MAY19_5F00_NOISE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benoit、

    当您将微积分设置为 AVDD 时、它会直接将 AVDD 传递到微偏置、因此如果 AVDD 上存在噪声、它会在设置为 AVDD 时传递到微偏置。
    当 Micbias 设置为2.5V 或2.0V 时、有一个可消除该噪声的内部稳压器。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯... 但我在上一篇文章中发送的录音是使用 AVDD 以下的 MICBIAS 完成的,因此是使用编解码器上的内部稳压器(我通过 P1_R51尝试了三个电压选项,它们都具有相同的结果...) 几乎完美,但仍然有一些噪音)。 没有什么比直接使用3.5V 更好的了-就噪声而言、这是图表之外的。

    我是否可以在 MICBIAS 的输出端进行任何类型的滤波、以便在麦克风进入麦克风之前对其进行更多的滤波? 我有一些备用封装、可以用来放置零件。 如果是、哪些器件(价值)以及如何安排它们?

    抱歉。 我在这里感到很损失。 我真的不知道还有什么事要做、这已经开始超出我的知识范围了。

    我应该使用哪些寄存器来增加一些滤波? 如果是、我会写入哪些值以及哪些值?

    在配置编解码器寄存器时、我必须能够通过我的软件听到实时音频。

    再次感谢、

    Benoit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benoit、

    很抱歉、我误解了您的帖子、认为您说过它仅发生在 MICBIAS=AVDD 时。

    您可以与我分享您的原理图吗? 如果您想让我的用户名不受公众的关注、您可以单击我的用户名并通过私人消息发送。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    不用担心。 如果您向上滚动、我已经将原理图放置在我之前的文章之一中。 但是、我将尝试通过私人消息重新发送、以确保您获得该消息。

    请确认您是否成功下载了我发布/通过私人邮件发送的文件。

    再次感谢、

    Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benoit、

    抱歉、有时我很难记住已提供的信息。

    我刚刚查看了您的原理图、我有一些反馈可以帮助您。

    1、所有未使用的模拟输入(IN2R、IN2L、IN3R、IN3L)均通过5.1k 电阻器连接到 GND。 绝对不建议这样做。 TI 建议将它们交流耦合到 GND。 将 R79-R82更换为0.47uf 电容。 为了进行测试、您可以移除电阻器。
    AVDD 的去耦电容在低侧有一个位。 在1-10uf 之间。 LDOIN 也可能为1uF。


    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    非常感谢您的观看、非常感谢。

    我将 R79-R82从5K1电阻器更改为两个并联的0.22uF (使该值尽可能接近0.47uF、因为我没有任何便利)。

    我将 C42和 C48更改为10uF 非极化(您未指定类型)。

    很难说它是否发生了任何变化、但我认为它确实有所帮助、这一点很明显。 如果我断开麦克风连接、禁用 AGC 并以最大值启动 ADC 音量和 MIC 增益、这与我发送给您的文件非常相似。 但是、如果"正常"使用是在 AGC 打开时将麦克风连接到正常水平、则本底噪声低于我正在采样的音频、因此我听不到噪声。

    我想现在、我将保持原样、并将 TT 标记为已解决、但如果我遇到更多噪声问题、我知道我可以信赖你们。

    非常感谢!

    Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我只想告诉大家、现在一切都很好、但我还有两个问题。

    1) 1)您的建议之一是将 AVDD 和 LDOIN 上的电容器从0.1uF 更改为1-10uF。 我应该使用极化电容器/钽电容器还是陶瓷非极化电容器?

    2) 2)我似乎无法在规格中找到、但 MICBIAS 二进制文件可以提供的最大电流是多少?

    再次感谢!

    Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benoit、

    我很高兴听到这个消息!

    我们在 EVM 上使用的是 X7R 陶瓷电容器。 我们已经看到一些客户也使用钽。

    2.请参阅数据表第8.7节。 3mA 是拉电流能力。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你很棒! 非常感谢!

    祝您度过美好的一天!

    Benoit