问题
我的问题是、除了短路(这里不是这样)之外、什么情况下会导致 TAS5825M 因过流故障而锁定、即使在循环通电后也无法清除该故障?
我的后续问题是、可以采取什么措施来清除在其他情况下拒绝消失的过流故障?
详细信息
我们在开发的电路板上使用 TAS5825M。 目前、我们的处理器是 Raspberry Pi。 我们的板提供 I2S 时钟。 采样时钟速率为48kHz。 Pi 的配置使其不会生成时钟。 我们花了一段时间、但我们有稳定的 ALSA 配置、使我们能够使用命令、例如"aplay"来播放 WAV 文件、使用"m gp1123"来播放 MPG 文件。 我们可以回放44.1kHz 和48kHz 文件。
我们将扬声器连接到 TAS5825M 左声道。 我们在右侧通道上有一个10K 电阻器、而不是扬声器。 我们已配置 TAS5825M 为两个通道混合 L+R。
最近、我们安装了一个开源程序、支持通过 Apple 的 AirPlay 协议流式传输到 Pi。 该程序称为 shirport-sync。 我们的时钟可产生48kHz 的采样率、但 Shairport-SYNC 只能以44.1kHz 的频率回放。 为了适应这种情况、我们配置了 ALSA 插件以执行必要的转换。 我们花了一段时间来解决问题、但我们最终实现了 Shakirport-sync 回放、而没有报告任何错误。 但是,没有声音。 当我们使用"播放"时、我们仍然没有听到任何声音。 有些东西"坏了"。
我们检查了 TAS5825M 寄存器、发现寄存器0X70报告了0x02、这意味着左通道过流故障。 我们尝试使用寄存器0x78清除故障、但这不起作用。 我们能够使用寄存器0x01清除故障、但一旦我们执行"aplay"、故障就会重新出现。 当然、我们执行了循环通电等操作、但也不起作用。 最终、我们将芯片解焊并替换为新芯片。 只要我们不使用 sahirport-sync 和 ALSA 转换插件、新芯片就能正常工作。
非常感谢您提供的任何帮助。
尊敬的、
Robert Seliger
WHIM LLC