This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:Pure Path 和可扩展性的优化

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS3251, TAS5766MRMTEVM, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793019/tas5766m-optimazione-with-pure-path-and-scalability

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他部件:TAS3251、、 、TAS3251EVM

大家好、

我的客户正在开发一款具有蓝牙连接功能的新便携式产品、其中将包含两个 TAS5766M。

我想问您以下几点:
-使用 PurePath 对放大器进行编程和优化锥形滤光器的正确评估是什么?
-为了连接 PurePath、我的电路板上需要采用哪种连接?
-建议的解决方案是否可扩展? 或者、如果我们决定在另一个产品中使用另一个智能放大器、例如 TAS3251、我们是否可以使用相同的电路板进行系统优化?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    Andy 将很快跟进您有关 TAS5766M 的问题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    请参阅下面的我的答案。
    -使用 PurePath 对放大器进行编程和优化锥形滤光器的正确评估是什么?
    [Andy]我想您是在谈论评估板。 我推荐 TAS5766MRMTEVM (www.ti.com/.../TAS5766MRMTEVM)、它上面有两个 TAS5766M 器件。

    -为了连接 PurePath、我的电路板上需要采用哪种连接?
    [Andy]您谈到的"净化之路"是指什么? 基本上、我们有"PurePath 控制台母板"(PPCMB、硬件)和"PurPath 控制台3"(PPC3、软件)。

    -建议的解决方案是否可扩展? 或者、如果我们决定在另一个产品中使用另一个智能放大器、例如 TAS3251、我们是否可以使用相同的电路板进行系统优化?
    [Andy]我不是 TAS3251的专家。 据我所知、TAS3251EVM 是独立电路板、不会对 PPCMB 进行回复。 如果您想使用 TAS3251、我建议您使用 TAS3251EVM 进行系统开发。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy
    感谢对 Antonio 问题的答复。
    我将获得 TAS5766MRMTEVM + PurePath-CMVM
    我已经检查了两个板之间的连接、现在我知道我需要什么。
    关于 TAS3251、我们将使用 TAS3251EVM、正如您指出的那样、它是一个独立电路板。

    谢谢
    Daniele
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    我将关闭此主题、因为您已经获得了所需的答案。 如果您有任何其他问题、请发布另一个问题? 谢谢。

    Andy